结果:找到"diy 电子制作",相关内容1000条
  • 自制PCB要咋过孔啊!!!
  • 我都要被逼疯了!!不想去立创打板,自制电路板又没法过孔,这可怎么办?谁能帮帮我,怎么在家做过孔?球球你们了!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: pcb,diy,提问 发帖人:小学生级别的小学生 发帖时间:2022-07-21 07:19:00
  • arduino学习笔记15制作第一个电路单led闪烁
  • arduino学习笔记15制作第一个电路单led闪烁做任何一个电路之前,一定要先了解电路中原件的参数,其工作电压,工作电流等。第一个实验咱们用到的LED从网上查找资料得知,其工作电压一般为1.5-2.0V,工作电流一般为10-20ma,反向击穿电压为5V。控制板逻辑电路供电为5V。根据以上参数假设LED工作电压选用1.7,工作电流选用15ma,限流电阻=(总电压-LED电压)/电流,所以限流电阻=(5-1.7)/0.015=220Ω。首先需要从arduino官方网站下载其编译软件,地址是http://arduino.cc/en/Main/Software笔者使用的平台为win732位,如果大...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2019-03-06 21:56:00
  • 跃动的旋律——属于电子人的乐器——MIDI协议系列-1
  • 生活总是需要音乐的吉他?贝斯?钢琴?提琴?管乐?有的难学,有的入门偏贵,而且最严重的是,只有一种音色。其实,在现代科学发展下,我们早已有了另一种选择。上世纪70年代,电子乐器就已初见雏形。有的是内置音色,可以以一台琴演奏很多种音乐,这种电子琴最为多见。另一种则是在90年代,个人电脑普及之后,开始出现的MIDI乐器。也就是本文章的主角。(midi键盘)MIDI电子琴(或称合成器,编曲键盘)的原理,是由键盘发出电信号由电脑端接收,根据软件分析结果,发出对应声音。好处就是,音色库大大增加,几乎涵盖了所有现有的乐器,五六万不止。另一个好处就是,便宜。就算使用最好的,延迟最低的USB通信芯片,最好的M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 音 乐器 自 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-26 21:12:00
  • 《电子制作》1.如何将树莓派变成游戏机?
  • 树莓派想必大家都不陌生了,其价格便宜,但性能也确实够看,这使得树莓派很快成了众多创客的利器,可以制作无人机,智能机器人,3D打印机等等好玩的东西,也可以在上面进行小的软件开发,总之这个小东西凝聚了无限可能,本期作为树莓派系列的一个开端,就先从一个比较容易让人有动力的话题开始,将树莓派变成一台游戏机。1.材料树莓派3代B型一块SD卡(16G以上)游戏手柄,无线的或USB接口的显示器,连接线,树莓派电源等等。原理主要是通过用树莓派跑一个游戏模拟器系统,来将树莓派变成游戏机,目前比较成熟的模拟器系统有三种,lakka,recalbox,和复古pi(通俗叫法)个人比较推荐lakka,界面简洁,而且支...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 游戏机 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 23:26:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板3.关于电调板。。。。
  • 不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。先讲一下本人的交学费经验。。在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,而电动滑板电机一般偏小电流,高电压,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。言归正传,讲讲如何选择电调板如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 16:59:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——2.电机选择
  • 说到电机。。。。。。。就比较玄乎了。。。。。。这里仅列出一些个人经验,仅供参考,有失误之处更是劳烦多多指正正文开始1.滑板使用的电机一般滑板电机都在一个200w以上所以一般不使用用直流电机而使用三相交流电机(直流电机并不常见,放在文末讲)三相交流轮毂电机,尺寸较大,一般为越野滑板或双轮电动滑板车用滑板轮电机,最直接的方案还有一种大功率三相电机,但需要配套传动系统和大功率电调,放在文末讲。一般来讲使用这两种电机最为经济划算,可以使用电压偏高,电流偏低的通用电调直接驱动例如36v的电瓶车电调,本人亲测在29.4v下两个250W的滑板轮电机最高可以达到25km的时速可以通过加多轮子数目,加大电机功...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: diy 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 10:38:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——1.从电瓶开始
  • 废话不多说,让我们直接开讲1.电池选择推荐使用18650动力锂电池,寿命相较于聚合物电池较长,18650锂电池(非动力)锂聚合物电池对29.4伏特(7节串联),到37.8伏特(10节串联)之间的轮毂电机有较好的驱动效果因为这种电机对电流要求不大选择5C到10C的动力电池均可,太大利用不上笔者的电动滑板就是29.4伏特的电池组,7组每组5节5C18650锂电池2.焊接最好使用点焊机,低电压大电流点焊(500A以上,3-5伏特)18650的电池电极表面镀了一层镍金属,这也是困扰大多数新手的难点之一点焊时的连接物一定要镀镍,否则焊不上(推荐镀镍钢片)如果没有点焊机这样的设备该怎么办呢?也有办法那就...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 动滑板 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-20 22:48:00
  • 跳一跳物理外挂——转帖
  • 跳一跳.zip这是同学做的一个小DIY吧,在前些时候微信小游戏火的时候想着做的玩的,主要是好玩吧,里面用51单片机实现的功能,这个文章也描述的比较详细吧,程序也有,有兴趣的同学可以做的玩一下
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: 小DIY 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-20 21:14:00
  • 第二届立创商城电子制作节最终6强揭晓!
  •   经过三个多月的报名、设计制作与评审,第二届立创商城电子制作节已接近尾声。8月25日我们公布了30强及入围奖名单(点击查看30强作品及前两阶段得分),之后进入赛事第三阶段,30强作品又经过第三阶段的网络投票和专家评审,各占比30分。  其中投票得分按得票名次依次递减,第一名得30分,第二名得29分,以此类推,并列名次得分相同(点击查看投票结果);评审得分为四位评委打分的平均值。并汇总前两阶段的得分情况后,得出总成绩及排名如下图:(点击查看大图)  至此,2017年9月8日第二届立创商城电子制作节最终6强终于正式揭晓!  一、第二届立创商城电子制作节6强名单  主办方立创商城邀请了四位专家评...
  • 所属专栏: 赛事动态 标签: 第二届立创商城节6强 第二届立创商城节 立创商城 发帖人:立创君 发帖时间:2017-09-08 10:55:00
  • 第二届立创商城电子制作节30强&入围奖名单出炉!
  • >>>立创君17年9月8日插楼提示:第二届立创商城电子制作节最终6强已揭晓!(点此查看)科学知识的奇思妙想,脑洞大开的智慧比拼!第二届立创商城电子制作节(点此查看活动详细介绍)开赛以来,各路高手热情参与,吸引了包括研发工程师、科研学者、优秀创客、在校大学生等在内的355位各界电子制作爱好者!参赛选手中不乏北京大学、中国科学院、中国地质大学、上海交通大学等高等学府的在校学生,以及西门子等知名企业的电子工程师。参赛作品小到儿童防丢手环、自动浇花器、电子时钟,大到智能机器人、载人平衡车、掌上无人机、智能半导体冰箱,涵盖领域之多、涉及行业之广令人大开眼界!第二届立创商城电子制作节3...
  • 所属专栏: 赛事动态 标签: 第二届立创商城节30强 第二届立创商城节入围奖 第二届立创商城节 立创商城 发帖人:立创君 发帖时间:2017-08-25 21:23:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: